This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340C2K:如何快速修改 EVB 并将输出电压调节为5~7.5V

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372429/pmp23340c2k-how-to-modify-the-evb-and-adjust-the-vout-to-5-7-5v-quickly

器件型号:PMP23340C2K

工具与软件:

尊敬的先生:

我们计划将输出电压从5V 修改并调节到7.5V。  

您是否会建议如何快速修改 EVB?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是48V 至12V 转换器、不是5V 或7.5V。  

    此外、该设计未进行调节、它采用4:1输入/输出配置。

    请说明您要做什么。

    谢谢!

    R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    大家好、这是48V 至12V 转换器、不是5V 或7.5V。  

    >>是的,明白。 是因为我们要设计48V 至5V 转换器并参考此设计。

    我们是否能够在可能的情况下在没有变压器的情况下进行调整?

    谢谢你。

    此致

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:  

    不需要重新设计变压器。 它不能与此配置配合使用。 如果没有变压器、它也无法工作。

    谢谢!

    Robert