This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:冷板设计文件

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374241/pmp22650-coldplate-design-files

器件型号:PMP22650

工具与软件:

您好!

我假设用于测试的冷板是自定义铣削的、并且在冷板顶部添加了自定义3D 打印。 是否有可能接收这些设计文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wout、我们目前正在调查此问题、并将尽快回复谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们不再有原始设计文件。 但是、您可以联系制造商(联系信息如下所示)以获取更多信息。

    Anny Lo

    客户经理 
    Malico Inc 
    214-514-9836. 
    www.malico.com