This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:使用 USB-TO-GPIO 或 USB2ANY 连接 I2C 的 EEPROM 编程工具

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374357/usb-to-gpio2-i2c-connected-eeprom-programing-tool-using-usb-to-gpio-or-usb2any

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好、TI 团队。

我正在寻找一个 Windows 工具、使用 USB-TO-GPIO 或 USB2ANY 通过 I2C I/F 写入/读取 EEPROM。
如果您拥有类似于《USB 接口适配器评估模块用户指南》(SLLU093)的第5.3节 GUI 应用、您是否能够提供该指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fusion Digital Power Designer 的一项功能应允许您执行 SLLU093的第5.3节中所述的低级 I2C 事务。  

    要访问、请执行以下步骤:

    1.下载 Fusion Digital Power Designer (也称为 Fusion GUI) https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 

    2.通过 USB 将 USBTOGPIO2设备插入计算机。

    3.打开 Fusion Digital Power Designer

    4.从主菜单中选择"I2C GUI"

    5.选择 Tools > SAA/SMBus/I2C Tool... 屏幕顶部

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jones

    我可以编写和读取 EEPROM 来使用 Fusion Digital Power Designer。

    非常感谢。