This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23227:LP876945C6RQKRQ1

Guru**** 2826365 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373349/pmp23227-lp876945c6rqkrq1

器件型号:PMP23227

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用"AMD VE2302 SOC"设计新的板载计算机、并且已选择"PMP23227"作为我们项目的参考设计。

但是、我们无法在您的网站上找到有关 PIMIC"LP876945C6RQKRQ1"的任何文档或支持。 您能否提供指向此芯片页面的链接以及数量为2、10和100件的定价信息?

此致、

Hatem Zouari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatem、您好!目前正在调查此问题、如果可用、将发布对此器件的回答。