This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:TIDA-010933:软件

Guru**** 1963975 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373173/tida-010933-tida-010933-software

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

TIDA-010933:软件

我需要此软件、从哪里可以下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请点击 TIDA-010933页面上的链接

    login.ti.com/.../authorization.oauth2

    此致、

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、无法打开此链接,您可以为我重新发送它。按链接类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 请点击 TIDA-010933页面上"重要性说明"框中的链接。 这将允许您下载软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无权下载此材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您单击链接、系统将要求您创建/使用 myTI 帐户并回答几个问题。 如果您通过测试、TI 将发送一个指向该软件的链接。 这是我们分发此软件的唯一方式。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。