This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:要求

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TIDA-00874, TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373424/tida-00874-requirements

器件型号:TIDA-00874
Thread 中讨论的其他器件:PCM5242、、 TAS2555

工具与软件:

您好!

你好。

使用 TIDA 00874参考设计的 USB 端口需要什么? 是否需要用于模板的软件来将 PC 连接到 TIDA 00874板?

基本而言、我们的主要目标是生成调制信号(以特定频率在正弦波中"插入"一些位)。 您是否仍建议使用此设计? 如果是、所提供的软件(我认为是 PurePath Console)是否具有满足我们需求的支持? 它是否支持 Python 或 Linux 编程?

我们非常欢迎提供一些其他解决这种情况的设计建议。

非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    基本上、您可以按原样使用参考设计。 我们使用  PurePath Console 3 来对多个器件的寄存器 进行写入、这通常就是您所需要的全部(当然、如果需要、您需要对每个器件的寄存器进行写入)

    关于 PPC 支持 Python 或 Linus 的问题、请发布带有新标题的新问题、以便将此问题提交给我们的软件团队来回答。

    我    在原理图中支持 DAC、如 PCM5242、因此 如果您有任何有关 DAC 的具体问题、请  随时提问。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    你好。

    首先、他们想问在参考设计(TIDA-00874)中、PC 的 USB 连接是否确实需要 TAS1020B 组件(如使用 PurePath 控制台3)? 这样、通过使用 PurePath Console 3、可以编译在 TAS1020B 的8051处理器上运行所需的代码并将其闪存到其中、对吗? 他们是否需要对此感到担忧?
    其次、通过使用 PC 上的 USB 连接、是否需要进行任何配置? 比如配置 PCM5242、等等? 直觉上、他认为这是可行的、但如果您能确认、他们会非常感激。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    TAS1020B IC 是一款通用串行总线(USB)外设接口器件、专为需要同步数据流、例如通过 USB 连接在主机 PC 和扬声器系统之间传输数字音频数据的应用而设计。  为 写入 I2C 命令、电路板上使用了 TAS1020B。  您可以在我们的许多 EVM 上看到此 IC (或 XMOS)、这些 EVM 使用脚本 等通过 PPC3对寄存器进行编程。

     如果需要,您可以使用自己的脚本对 PCM5242进行编程,但通常默认寄存器是不错的选择。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    你好。

    当我问及 TAS1020B 时、您提供了一些有关使用我自己的脚本对 PCM5242进行编程的信息。 如果我们希望这样做、是否可以通过 PurePath Console 3实现?
    我收到了名为"如何恢复 USB EVM"的.pdf、并收到了 TAS1020B 驱动程序的链接: https://www.ti.com/tool/download/SLOC305。但是、我要确保它在 Windows 10上运行。 是否与 Windows 10有任何不兼容之处?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、我已经将两个 Windows 10与 EVM 一起使用了 TAS1020B、因此应该没问题。

    PPC3具有通用 I2C Communicator、还能够与为每个器件开发的专用 GUI 配合使用。 例如、 正如您在下面的屏幕截图中所看到的、TAS2555  在 PPC3中具有自己的 GUI、您可以在 GUI 中写入或修改寄存器(通过旋钮、滑块、选择图标等)。 就我个人而言、我想使用 I2C 主设备并使用我的脚本。

    此致、

    Arash