This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:我对为什么使用 CMPC=counter 来触发 ISR 感到困惑

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373562/tida-010210-i-am-confused-why-using-the-cmpc-counter-to-trigger-the-isr

器件型号:TIDA-010210

工具与软件:

尊敬的 TI 支持人员

我将读取 TIDA-01020。 我看到 CMPB=计数器 触发了 soc、CMPC=计数器触发了中断。 我想知道背后的原因。  

谢谢  

Lu jinghang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinghang:

    通常、SOC 和 ISR 可以采用两种不同的时序。 例如、在一个三角形的顶点上采样、而下一个三角形的底部执行 ISR。

    一般而言、在三角形的顶点或底部触发 SOC 以得出测量值的平均值总是很重要。

    谢谢

    此致

    Riccardo