This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:UC3844D8TR SPICE 模型无法正常工作

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375905/uc3844-uc3844d8tr-spice-model-is-not-working-properly

器件型号:UC3844

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们在一款楼宇自动化产品中使用了器件" UC3844D8TR "。

从 TI 网站下载了" UC3844D8TR "器件 SPICE 模型。

当我们在 LTSpice 工具中进行电路仿真时,我们得到了   与" UC3844D8TR "相关的错误(奇异矩阵:检查节点 U1: Amp:13迭代编号1)

 请要求您尽快提供器件" UC3844D8TR "的工作状态和正确的 SPICE 模型。

如果您需要任何其他详细信息、请告知我。

 

谢谢、此致

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    TI PSPICE 模型应与 TI PSPICE 配合使用。 将 TI PSPICE 模型导入 LTSpice 时、可能会出现各种不同的错误。 很遗憾、TI 不支持将模型转换到 LTSpice 仿真器中。 此外、确保您使用的是未加密模型、可以通过 此处的此 E2E 主题下载该模型。

    此致、

    Steve