This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010935:需要了解该设计支持的最大节点数

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366616/tida-010935-need-to-know-the-maximum-number-of-nodes-supported-for-this-design

器件型号:TIDA-010935

工具与软件:

您好!

我想了解此设计可支持的最大节点数、还需要了解支持的最大范围。

此致、

Cyril  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很抱歉延迟了响应。
    对于此设计、我们刚刚定义了物理层和逻辑层。 节点数量取决于未为此设计定义的应用层。 这取决于用户构建应用层的方式。 我们刚刚测试了与具有2个节点的 UART 接口的点对点通信。  

    此致、

    Andreas