This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010076:调试开发板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375824/tida-010076-debugging-development-boards

器件型号:TIDA-010076

工具与软件:

您好、先生/女士:

我是北京交通大学的学生。 我们还键入了自己的 TIDA-010076开发板、

不过、我们手头没有可用于调试 TIDA-010076电路板的 K2G 开发板。

我们是否可以使用 STM32、ZYNQ7020等其他支持 MCU 的开发板来调试该板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我在 TI 设计文档中看到的内容中可以看出、K2G 用于 MII (以太网)通信以及通过 I2C 与 MSP430连接。

    我不知道您的板、也不知道您的测试计划、因此我无法评论是否可以使用其他 MCU 板。 当然、对于 I2C 通信、您可以使用任何其他 MCU。 对于 MII、您将需要一个支持2个 MII 接口的 MCU/MPU。

    您打算调试什么内容?

    此致、

     Thomas