This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41081:未提供 YXS61041T

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41081, TIDA-010062, PMP41006, PMP41037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368531/pmp41081-yxs61041t-not-available

器件型号:PMP41081
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062PMP41006PMP41037

工具与软件:

请分享 YXS61041T Make Yaxin Electronic Tech 的详细信息。 它在内部不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个版本中使用了这个、请参阅。

    e2e.ti.com/.../1000W-Resonant-Choke-L_3D00_13uH--Rev-A-_2D00_SPEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    此 变压器 用于 PMP4103 - 1kW 800至12V 有源半桥拓扑。  在 BOM 变压器器件型号中为 YXS61041T。  您推荐的器件是电感器。 请分享  YXS61041T 的详细信息。

    此致、

    Sandip

    [报价 userid="561625" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368531/pmp41081-yxs61041t-not-available/5226529 #5226529"]PMP4103[/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您在问电感器。  这是变压器、  

    e2e.ti.com/.../0724.YXS61075T_5F00_1KW-12V-LLC-Tarnsformer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件号不同。 必需的器件型号为  YXS61041T、但您分享了  YXS61075T 的详细信息。

    我们是否可以将 YXS61041T 变压器用于相移全桥拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandip:

    我在 PMP41081中使用了 YXS61075T、而 在 TIDA-010062和 PMP41006中使用了 YXS61041T。

    YXS61041T 专用于 LLC (包括) SR FET 和电容器  在次级 PCB 绕组上、如果您要在 PSFB 中使用它、可能需要移除所有电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desheng:

    此变压器用于 数据表中所述的350V 至420V 输入初级电压。 但 PMP41081中提到的输入电压为800V。

    我们需要800V、1KW、14V 输出变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是 PMP41081吗? 我相信我在设计它时就采用了400V 至12V 的电压。

    对于800V 输入、您可以参阅 PMP41037。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请分享  PMP41037中变压器 YXS61041T 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里说的是、它实际上只是更改了 TIDA-010062的匝数比。

    e2e.ti.com/.../1000W-800V-12V-LLC--SPEC-REV-A--2023.04.11-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 您是否具有用于计算变压器800至14V、1KW PSFB 拓扑的设计的参考文档或视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有。