This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23431:PMP23431

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375175/pmp23431-pmp23431

器件型号:PMP23431

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划将 TI IC 用于12V、10A 的三相隔离式直流辅助电源应用。 它应该在三相和单相模式下工作  

敬请建议使用 IC 或拓扑实现这一目标、实现高效率、低 Bom 计数、小外形尺寸

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    您在此处引用的设计适用于10W、而不是12V/10A (120W)。  

    您需要哪一个?  

    120W 即将达到反激式转换器的极限、这将是最简单且成本最低的转换器。 它还可以在您需要的广泛范围内工作。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    所以我可以继续这个拓扑

    谢谢你

    Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你