This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:更换变压器

Guru**** 2597135 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376586/tida-01487-changing-the-transformer

器件型号:TIDA-01487
Thread 中讨论的其他器件:SN6501

工具与软件:

您好!

我想将变压器(760390014)换成具有更强 隔离能力的变压器。  从 此设计中使用的驱动器 SN6501数据表中列出的推荐变压器来看、HCT-SM-1.3-8-2和750313638似乎满足我们的要求。  除了封装尺寸的差异外、 在该应用中更改变压器时、是否需要考虑其他设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您的提问。

    变压器没有设计注意事项、只有一个注意事项需要从5V 转换为5V。 请遵循针对变压器的 SN6501数据表建议。

     我注意到的一个反馈: 750313638 似乎在5V 至3.3V 范围内使用。 由于隔离侧需要5V 电压、因此您不想使用  750313638。

    谢谢。此致、

     Thomas