This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极信号振荡

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376309/tida-01606-gate-signal-oscillation

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在测试 TIDA-01606。

但存在一些问题。

当我测量顶部和底部的栅极信号时、底部的栅极信号被隔离。

下面的黄色值是顶部栅极电压(在栅极驱动器之后)、蓝色值是底部栅极电压(在栅极驱动器之后)

e 上的粉色是来自 MCU 的底部栅极信号。

您认为问题是什么?

使用差分探头测量栅极电压。

由于振荡、我担心会用到底部开关。

这是因为它会击穿两个开关。 (短路)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    您是否使用高电压和大功率进行此测试?

    第二点是以下几点、可能差分探头的电缆很长、但不幸的是、它们会耦合一些开关噪声...

    我建议您使用无源探头、并将弹簧连接在地面上、然后再次检查振荡是真实的、还是不幸地耦合到探头中的噪声。

    当然、在进行此类测试时需要小心、因为 TIDA 01606默认为接地、所以您可能会在示波器周围造成短路。

    谢谢

    此致

    Riccardo