This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5867WCSPEVM:LP5867EVM 软件

Guru**** 2836990 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5867WCSPEVM, LP5867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375795/lp5867wcspevm-lp5867evm-software

器件型号:LP5867WCSPEVM
Thread 中讨论的其他器件: LP5867

工具与软件:

你(们)好

数据表中有一个链接、用于下载 LP5867WCSPEVM 软件。

但是、我无法下载并安装它。

第一、网站显示为中文。 其次、根据我的理解、我需要先下载并安装第三方软件(百度)并注册、然后才能下载安装软件。

是否有下载评估软件的直接链接?

或者、TI 可以通过电子邮件将软件发送出去吗?

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表: LP5867评估模块

    数据表中的 免费高速下载:LP5867_Installer.zip 百度网盘图|2 π 分享无限制图(baidu.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helder:

    是的、我有 TI 驱动程序链接。

    请参阅下面的下载链接:

    tidrive.itg.ti.com/.../2653dd4b-5f9c-4d62-9d53-068a351efa04

    BTW、我是否知道需要使用 LP5867的应用和终端设备? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jared、但链接似乎不起作用。 您可以查看一下吗?

    预期应用位于可穿戴医疗设备中。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helder:

    实际上、上面的链接是内部 TI 的 TI 驱动链接。 也许您可以尝试通过电子邮件与我联系、我可以通过电子邮件向您发送 GUI。

    我的电子邮件地址:jared-zhou@ti.com

    BR、Jared