This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS62135

Guru**** 2769275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375417/tps62135-tps62135

器件型号:TPS62135

工具与软件:

你(们)好

阻抗低(114 - 648 Ω) U30 IC 引脚7 (PG)、接入200块板中的21块板。

不过、我们库存有2800个器件、这些器件可能都存在故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我们将在这些日子里检查并回复您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、我找不到上面描述的您的问题表单。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    我们将 在我们的项目中使用 TPS62135RGXR (IC、Switcher、3-17Vin、0.8-12Vout/4A、2.5MHz)。 我们正面临低阻抗问题。

    物料批次代码为 '372201CL3。 我有分析报告,可以分享.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是说满足 PG 低阻抗问题要求并且故障率为21/200?

    问题发生时、项目处于哪个阶段?

    您能否 同时向我发送您提到的分析报告以及原理图和布局?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们的故障率大于10%,故障阶段只是在 SMT 工艺之后。

    我有报告、但在此处展开上传。 请告诉我如何与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parveen:

    感谢您的反馈。 Colin 会检查并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Parveen:

    我们建议您联系 TI 的销售人员或 FAE 并将报告发送给他们。 它们可以帮助您完成下一步。

    谢谢

    Colin