This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359123/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

‘我的笔记本电脑上的硬盘驱动器出现故障、我正在尝试重新安装 PSpice for TI、但其意思是"尝试使用相同访问密钥进行连接的机器太多"我目前有两台活动计算机 Desktop-ITQ8KI7和 Desktop-N4M565J、我正尝试在上重新安装 PSpice、请从许可证中删除所有其他注册以便激活我的笔记本电脑。

提前感谢您。

此致

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我可以禁用旧安装。 是否要保留任何内容?

    是否要保留 Desktop-ITQ8KI7?

    听起来您希望至少禁用 Desktop_N4M565J。  

    或者、我可以全部禁用、让您根据需要重新安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    由于我还没有收到回复、因此我提出了一个仅禁用 Desktop_N4M565J 的请求。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    Desktop_N4M565J 上似乎没有安装。

    仅在 Desktop-ITQ8KI7、Desktop-4UAKFJ5和 SECURE-PC10上提供。

    您要禁用哪个安装?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们已经完成了机器禁用。

    您可以安装一个全新的 PSpice for TI 副本。

    David