This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4320A:CCS/PMP4320A:PMP4320A 的源代码

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4320A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376045/pmp4320a-ccs-pmp4320a-source-code-for-pmp4320a

器件型号:PMP4320A

工具与软件:

您好!

我正在寻找48V 至12V 稳压半/四分之一砖型转换器。 PMP4320A 似乎 可用于该用途。

是否有可能在参考设计 PMP4320A 中使用 UCD3138RHA 控制器的源代码?

如果有人推荐类似的较新参考设计(四分之一或半砖型)、具有大约600W 的相似额定功率、我也将不胜感激。

谢谢!

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否说明什么是应用和设备终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终应用是用于服务器电源的48V 至12V 隔离式直流/直流电源转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我访问了 TI.com、但找不到源代码。 但您可以将 HSFB EVM 源代码用于此参考设计。 变化非常小。 如果您放置散热器来冷却电源器件、则此基准应在600W 下工作。