This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375670/lm5157-q1-lm5157

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!

IAM 使用 LM5157 IC 模型执行 Sepic 转换器仿真、瞬态分析通常需要20到30分钟、以3ms 持续时间进行仿真。 但是、当我进行直流扫描仿真时、花费的时间几乎超过20小时、如何缩短直流扫描仿真的时间、并且完成仿真后、不提供任何结果。

我在扫描8.5V 至22V 的输入电压、增量为1V、   

之后、我按如下所示更改了仿真设置、并且仿真时间减少到30分钟、但未观察到输出。 它显示错误、如第1节中没有数据值、忽略此节"下一个错误分析失败"。

将 ITL4降至5

更改了 PTRANABSTOL:1E^-5

更改了 PTRANVNTOL:1E^-4

我的仿真设置如下所示、

是否有其他方法可以减少此时序并进行直流扫描分析?

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您关注 LM5157器件。
    很遗憾您遇到很长的仿真时间。
    可以通过更改已执行的设置来缩短仿真时间、但请注意、结果的精确度可能较低。 如果仿真时间减少过多、仿真结果可能变得不可用。
    您可以在"Help -> Documentation (帮助->文档)"下阅读有关特定仿真设置的信息。 在帮助窗口弹出窗口的左侧、单击菜单(以圆形显示3行)以打开参考指南。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。 但是、完成直流扫描后、我没有收到任何输出。 在帮助-文档中、我将看到以下页面。 我必须参考哪一个。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您的反馈。 他们似乎已经更改了帮助文档布局、因此我不得不自己熟悉新的设计。 很抱歉给您带来不便。

    根据仿真设置、您已执行了正确的步骤来减小 PTRANABSTOL 和 PTRANVNTOL 值。
    另一个替代设置是增加 SPEED_LEVEL 值、但结果应该相同。
    e2e 中的其他常见问题解答主题建议了相同的方法:
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038001/faq-pspice-for-ti-my-simulation-fails-to-converge-and-says-info-orpsim-16594-to-improve-pseudotransient-convergence-and-performance-set-following-options-ptranabstol-1e-5-ptranvntol-1e-4?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    据我所知、主要问题在于直流扫描根本不会返回结果。
    我在您的测试配置文件中未发现任何问题、因此我也不清楚错误来源。
    您是否在仿真开始后看到仿真窗口打开、有任何错误消息、或者仿真运行仿真后是否刚刚关闭、没有出现任何情况?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。

    是的、仿真窗口正在打开、可以看到仿真正在进行中、仿真完成后会显示如下误差。

    第1段中没有数据值、会忽略此会话。

    接下来、仿真失败。

    此致

    • Rayees
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您的讲解。
    您是否在开始仿真之前放置了探针?
    TI 已经创建了一个视频系列、用于指导该工具进行直流扫描或交流分析。 视频非常简短而简单、但最好以此为起点、确保所有仿真设置都正确。
    https://www.ti.com/de-de/video/6162507020001

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。

    是的、我已将电压探头放置在 Input 和 Output 中、以便在仿真运行之前查看图形。

    我认为这也是 LM5157模型的问题。 我尝试过使用更小的电路、它工作正常。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我们以前从未获得过这种反馈、因此有趣的是、直流扫描适用于更简单的电路、但 LM5157模型不会使用这种反馈。
    您能否提供更多有关直流扫描期间需要观察哪些信号以及需要使用该测量数据的背景信息?

    我们可能会找到另一种方法来获取您所需的器件行为信息。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我将进行 SEPIC 转换器仿真、将输入电压从8.5V 改变为22V、增量为1V。因此、我想查看输出电压相对于输入的变化、对于负载电流和温度变化也是如此。 我在 Vin 和 Vout 处停留探头并运行仿真、仿真完成后没有得到任何结果、显示仿真失败。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您的澄清。
    我已经可以说模型不对温度进行仿真、因此无法执行任何与温度相关的仿真。
    由于模型中也未实现组件差异、因此所有值都设置为器件电气特性的典型值。
    对于此类数据、我建议申请 LM5157 SEPIC EVM 样片、并测量物理板上的电压纹波、稳定性和温度行为。

    如果您仍然更喜欢仿真数据、是否愿意共享仿真模型文件? 我可以查看设计并查看是否可以重新创建误差。

    此致、
    Niklas