This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376540/lm5157-q1-lm5157

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!

我将使用 TI 建议的平均模型为 LM5157 Sepic 转换器进行交流扫描仿真。  

我将交流电源与 FB 线路串联、并尝试使用"Bode plot dB-separate (V (Vout)/VACIN)"布线表达式来绘制波特图。 这将跨交流电源 (Vout 位于交流电源的输出侧、VAC IN 位于交流电源的另一侧)。 但我的结果不符合预期。 我是不是在做正确的方法? 或者对 LM5157模型执行此类仿真的任何限制。

我已经检查了 TI 提供的平均模型仿真、但是这里交流电源通过电容器(值为100Meg)连接到 GND、在次级侧也添加了一个高值100Meg 电感器。 这不是 SEPIC 本人。

您能否提供一些详细信息以便帮助我:如何使用 LM5157 IC 对 SEPIC 转换器执行波特图分析。

此致

Rayees  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您将请求拆分为单独的线程。 这将保持更好的每一个主题的概述!

    遗憾的是、平均值仿真模型仅适用于升压拓扑。 没有平均测试台可用于 SEPIC 拓扑、并且升压测试台也无法更改为 SEPIC 拓扑。

    我们提供了 LM5157 SEPIC 评估板。
    https://www.ti.com/tool/LM5157EVM-SEPIC
    此设计附带完整测试报告和波特图测量。 而这可能是一个有用的参考。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。

    因此、使用该模型、我们无法为 SEPIC 设计执行交流扫描/噪声分析。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    正确、无法使用此模型为 SEPIC 或反激式设计执行交流分析。
    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas