This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551-Q1 TINA 仿真问题

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375621/lm51551-q1-lm51551-q1-tina-simulation-issue

器件型号:LM51551-Q1

工具与软件:

您好!

我使用具有反激式配置的 LM51551-Q1制作了一个电源。 我将在 TINA TI 中模拟电路。 问题是 IC 不会产生任何输出。 不知道是 TINA TI 仿真器问题还是其他问题。  连接此电路以供参考。

设计参数:

输入:8V - 30V 直流

输出:12V/5A

频率:100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!

    感谢您的咨询。

    从原理图中、我无法直接看到问题。

    您能否共享仿真文件? 然后我可以对其进行检查。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    仿真文件是 attached.e2e.ti.com/.../LM51551_2D00_Q1-Supply_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!

    感谢您提供仿真文件。

    这种模式似乎有问题,我会与负责人员核实。

    由于这会需要一些时间、我建议在此期间使用 PSPICE for TI。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    好的、我将使用 PSpice 进行尝试。 您能否分享 IC LM51551-Q1的 PSpice for TI 模型、因为我尝试下载 TI 页面上提供的 IC 的 PSpice 模型时它显示错误页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    您能否共享 PSpice for TI 安装文件? 大约4小时前、我已在 TI 网站上发出下载请求、但尚未获得下载权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!

    很抱歉、我无能为力。

    如有模型或软件本身下载方面的问题、请打开单独的 E2E 主题。

    此致、

    Moritz