This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:在 Director 和 Resource Explorer 中均不提供固件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375187/tida-010933-firmware-is-not-available-in-director-as-well-as-in-the-resource-explorer

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

你(们)好

我看到了一个设计参考  

https://www.ti.com/tool/TIDA-010933#description

但我在 Resource Explorer 中找不到项目。

我在安装目录中也找不到

有人能告诉我在哪里可以找到它吗?  

谢谢、此致