This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010261:MSP430软件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010261, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375024/tida-010261-msp430-software

器件型号:TIDA-010261
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

我们将从该评估板开始开发单线对以太网板、但我们找不到可执行文件来下载到管理 PODL 的 MSP430中。

从哪里可以找到它? 您使用什么来加载它?

谢谢你。

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430的编程引脚如下所示

    更多信息、请参见 https://www.ti.com/lit/df/tidmbp8/tidmbp8.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary:

    我已经下载了该原理图、现在我准备从它开始制作电路板。 但我问过我在哪里可以找到管理 PODL 的软件、我想应该将该软件下载到 MASP430中。

    它是否可用、还是必须从头开始制作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    目前无法共享采用 TIDA-010261的 PoDL 固件。 请发送电子邮件至 e-mayhew@ti.com 、以便做出更改时能够及时更新。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们最近发布了另一款采用 DP83TD510E 的 PoDL EVM:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu343/snlu343.pdf

    该板的固件可共享。 这对您来说是可接受的替代方案吗?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    或许这会更好、但我找不到原理图来确切了解这种方法是如何制作的。

    是否有可能使用它们? 在 snlu343.pdf 文档中、硬件部分只有 BOM。

    谢谢你。

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请发送电子邮件至 e-mayhew@ti.com ,我将在那里分享原理图和固件。

    谢谢!

    Evan