This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:SMPS 输入:60VDC-400VDC/12VDC/4A、带有同步整流器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, UCC24630, UCC38C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376150/ucc24630-smps-input-60vdc-400vdc-12vdc-4a-with-synchronous-rectifier

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件: UCC38C40、UCC28C40

工具与软件:

大家好!

我正在尝试使用反激式转换器来测试 UCC24630、其中 UCC38C40在初级侧工作。 它是 SMPS、具有60V 至400V 的直流输入电压以及等于12V/4A (UCC38C40加 UCC24630)和5V/1A (TPS 563208)的输出电压。 我的电路原理图位于以下备注中。

电阻器 R27更改为788k7、因此引脚1 (VPC)电压高于使能电压(0.45V)。 我还在 R24 (时间消隐电阻器)中使用了20 kΩ。 R28 (栅极驱动器电阻器)是50 Ω 电阻器。

我希望了解此参考设计中的一些元件值:

https://www.ti.com/lit/df/tidrob8/tidrob8.pdf?ts = 1718643828321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC24630

SMPS 无法正常工作、因为电压 VREF 不在合适的范围内(根据 UCC38C40数据表、为4.9V - 5.1V)。 可以在通道2 (绿色)的下图中看到:

另一张图片显示了 UCC38C40反馈引脚中的电压:

我还有 UCC24630的一些结果、我想向大家展示、或许有人可以使用 ucc24630帮助我设计该同步整流器。

此处是输入电压(通道1 -黄色)、输出电压(通道4 -红色)、VPC 电压(通道3 -蓝色)、驱动器(通道2 -绿色):

以下是输入电压(通道1 -黄色)、输出电压(通道4 -红色)、VSC 电压(通道3 -蓝色)、驱动器(通道2 -绿色):

以下是输入电压(通道1 -黄色)、输出电压(通道4 -红色)、VDD 电压(通道3 -蓝色)、驱动器(通道2 -绿色):

这里是输入电压(通道1 -黄色)、输出电压(通道4 -红色)和第三个引脚 TBLK (通道3 -蓝色)、驱动器(通道2 -绿色)上的电压:

有关这两款 IC (UCC38C40和 UCC24630)的任何评论或建议都将大有帮助。

提前感谢。

Henrique。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的原理图。  您能否将其重新发布为 PDF 以便我能看到它们。

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike O'、

    请尝试该链接:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看此查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 的安全限制、我无法打开该站点。  您能否请将原理图以 PDF 格式发送以便查看?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike O'是否可以通过电子邮件发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于安全考虑、我们会处理 e2e 上的所有 e2e 主题、而不是通过电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在此处发送图像:

    -反激式拓扑:

    - UCC38C40:

    - UCC 24630:

    如果清楚、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UCC28C40中指定的范围。   这些器件在出厂前经过了100%测试。  因此、该问题可能是由于 VREF 负载过大或您存在布局接地问题。

    我查看了您发送的原理图、没有看到任何会导致您问题的异常。  我相信、如果您解决 VREF 的问题、就可以解决您的稳压问题。

    UCC24630采用伏秒平衡技术工作。  但是、出于故障排除目的、我会禁用 SR FET 并使用 FET 体二极管进行整流。   一旦您使 UCC38C40设计运转、那么您就可以使 UCC24630 SR 驱动器工作。

    UCC24630具有一个 Excel 设计工具、使反激式转换器正常工作后可使用该工具对其进行设置。  您可以在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC582

    UCC28C40实际上由另一个应用工程师处理。  如果您对 UCC28C40还有任何疑问或需要进一步的帮助、请在 e2e 中重新发布、主题标题中包含 UCC28C40。  因此、合适的应用工程师可以帮助回答您的问题、并帮助您解决此控制器可能出现的任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike O'、

    是的、我检查了 VREF 引脚中的电压、结果正常(5V)。 我感到困惑是因为我的探针导致测量中的电压降低。

    我将在 UCC38C40中再次发布、因为输出电压应该为12V、但会随负载变化而略有变化。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致