This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00756:CO 感应评估板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374052/tida-00756-co-sensing-evaluation-board

器件型号:TIDA-00756

工具与软件:

尊敬的 参考设计团队:

我有一位客户对 TIDA-00756的新设计感兴趣、而且我们有几个问题可供您参考:

  • 我可以看到设计文件在网上、但没有在线订购电路板的选项。 这些板是否通过任何其他方式提供? 如果是、如果您更愿意在论坛之外讨论此事、请随时直接与我联系。
  • 设计指南介绍了接收传输数据包的方法、但我们想知道是否有任何种类的 BLE 移动应用可用于监控 CO 内容。

感谢您的帮助!

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您的咨询。 此参考设计不可在线订购、我们未提供任何电路板。 唯一可用的固件是您在 TI.com 登录页面 https://www.ti.com/tool/TIDA-00756上找到的固件

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Gio!

    接下来、我将直接通过电子邮件与您联系、以了解此次机会的后续步骤。

    -Matt