This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010262:适用于10BASE-T1S 的 PoDL (PSE 控制器、PD 控制器)

Guru**** 2667555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010262, TIDA-010261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377710/tida-010262-podl-pse-controller-pd-controller-for-10base-t1s

器件型号:TIDA-010262
主题中讨论的其他器件: TIDA-010261

工具与软件:

很抱歉、我对 PoDL 了解不多。

是否有适用于 IEEE802.3cg 10BASE-T1S 的 PoDL (PSE 控制器、PD 控制器)?

如果它支持10BASE-T1L、那么也可以用于10BASE-T1S 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计以离散方式实现 PSE 和 PD 控制器、适用于10BASE-T1L。

    对于 T1、PoDL 使用不同的方式、因为您具有多点架构。 最简单的方法是使用无源耦合网络、不使用 PSE 或 PD 控制器。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    对于 T1L、您使用 PSE 或 PD 控制器、而对于 T1、您使用无源耦合网络。 这种方法更适合 TIDA-010262以外的情况吗?

    我不熟悉无源耦合网络的概念、因此想了解它。 您能推荐一些网站来解释它吗?

    我有以下标准文档:
    "IEEE 标准802.3cg‐2019"
    "IEEE 标准802.3 -2018"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 T1L、您也只能使用无源网络。 具体使用 PSE 和 PD 还是精心设计的 PoDL 网络取决于您的系统。  

    对于 T1、尚没有用于定义 PSE 和 PD 的 IEEE 标准。

    在无源耦合网络上、您可以检查  第5页上的 www.ti.com/.../TIDA-010261原理图、仅在没有 PD 控制器的情况下使用该网络。 您拥有的 IEEE802.3cg 标准还提供了有关 PSE 和 PD 原理图的示例。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将了解 TIDA-010261原理图。