This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:UCC28220计算交错式升压转换器的斜率电阻

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1378119/ucc28220-q1-ucc28220-slope-resistor-calculation-for-interleaved-boost-converter

器件型号:UCC28220-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28220

工具与软件:

您好!

您能否提供有关如何计算 UCC28220交错式升压转换器斜率电阻的建议方法。 数据表中给出的方法也是错误的。 应用手册中提到的公式计算得出的值是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你认为哪里错了,为什么?

    您参考的应用手册是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请检查上述附加图像中的所有参数计算。 我将获得一些不同的 VSL (prime)和 R_slope 值。 我是指 UCC28220。 下面还附加了链接

    具有可编程的最大占空比的双路交错式 PWM 控制器数据表(TI.com) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的计算结果并告知您认为错误的地方。  

    其应用手册上的数据表经过检查和审查、准备好发布。 因此、您需要指出您认为错误的地方以及原因。 在收到您的想法后、我们可以进行检查。

    我们没有足够的带宽来进行全面的审查、但可以查看您认为相关的内容。

    这就是数据表应用部分、而不是单独的应用。 如果不正确、请更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎认为、当初级侧开关关闭时、无法在电流感应变压器上感应到下降斜率电流-如果您认为这是错误的-那么这是用于估算斜率补偿的方法、除非您可以添加另一个电流感应变压器来感应次级侧电流。

    将电流检测变压器用于初级侧电流时、同一电流互感器可估算-m。

    数十年来、反激式转换器中都使用此方法。 所以这是一种正确的方法。 如果你认为错误不是这,那么你需要提供你的结果与推理.