This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:电感器的源

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1378802/pmp23338-source-for-inductors

器件型号:PMP23338

工具与软件:

您好!  

我正在尝试为此参考设计获取电感器、但找不到它们。  

一个类似的线程

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1200049/pmp23069-pal6598-223nlt

 已提供先生的电子邮件地址、但不再有效。

是否有源支持他们?

46 L100 1 22uH PAL6598.223NL 脉冲电子电感器降压/升压、环形线圈、TH、22uH 15% 8A PTH_20MM5_11MM0
47 L102 1 PAC6596NL Pulse Electronics IND、CUR-SENSE、4MH、20A、TOR、 TH PTH_TOR_30MM0_19MM0
48 L103 1 250uH PAL6585.254NL 脉冲电子电感器功率250uH T27 tht PTH_32MM0_27MM8
49 L150 1 8.3mH PAC6597NL 脉冲电子电感器 CUR-SENSE 8.3mH TOR TH PTH_25MM0_12MM5

此致、

John