This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C40:UCC38C40反激式 SMPS -负载电压调节问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC38C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377969/ucc38c40-ucc38c40-flyback-smps---problems-with-load-voltage-regulation

器件型号:UCC38C40
主题中讨论的其他器件:UCC24630

工具与软件:

大家好!
我需要有关使用 UCC38C40DR 实现电源的帮助。 它是 SMPS、具有60V 至400V 的直流输入电压以及等于12V/4A (UCC38C40加 UCC24630)和5V/1A (TPS 563208)的输出电压。 我的电路原理图:

-反激式拓扑:

- UCC38C40:

- UCC 24630:


引脚2 (VFB)中的反馈电压大致恒定并等于2.505V、负载会发生变化。 问题在于、输出电压(负载端子)会随着负载变化(从无负载变为约40W)而显著变化约0.5V。 出现这种电压下降的原因可能是电阻分压器读取 VFB 引脚(R63和 R64)中的输出电压、但数据表中建议使用这种策略、因此不应该发生这种情况。  我在负载电压调节方面存在这个问题。
欢迎提出任何意见或建议。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrique、请查看下面我有关 UCC38C40的原理图审阅:

    - VDD:我没有看到从输入 HV 网络连接到 VDD 引脚的启动电阻器。 需要该电阻器才能启动器件。 有关如何选择和设计此电阻器、请参阅第8.2.2.9节。  确保 CVDD 电容器足够高(本例中为10uF)、以便将 VDD 电压保持在 UVLO_ON 以上、直到次级侧通过辅助绕组进行控制。   有关如何设计该电容器、请查看此处数据表的第9.2.2.8节。 HF 去耦电容(100nF 和1nF)性能良好、应将其连接在(VDD 接地)引脚旁边、以实现良好的调节。

    -VREF:Cvref 值1uF 似乎良好。 确保将该电容器连接到(VREF-GND)引脚旁边以实现良好的调节。

    -rt/CT:RT 和 CT 值将获得 FSW~100KHz。

    COMP:反馈补偿网络(Rcomp//Ccomp)看起来不错。 软启动看起来也很好。

    -VFB:使用反激式转换器,需要隔离。 但是、由于通过分压器将 FB 电压直接从 Vout 连接、因此控制级不提供任何隔离。 建议使用光耦合器通过初级和次级控制电路提供隔离、并在控制器的 FB 引脚提供足够的 FB 电流/电压。 如果您不使用光耦合器、则可以通过在二极管整流器之后连接分压电阻器的变压器的辅助绕组进行初级侧调节。 请参考此参考设计、获取很好的示例和设计 参考设计。

    -Isense :在数据表8.2.2.5部分验证电流检测电阻值 。 设计 RC 和 CCS 滤波器元件时、应确保其有助于衰减寄生产生的导通尖峰。 我建议将 CCS 减小至100pF、然后。 470pF 电容非常高、可能会干扰初级电流波形(100KHz)的基波谐波。

    -DRV/OUT: 10欧姆值看起来不错。

    其他问题:为什么 R32与 V4串联与开关节点并联? 它是缓冲电路吗? 此外、如需获得 UCC24630支持、请提交另一个包含该器件型号的 E2E 主题。

    请查看我在上面的注释、特别是启动电阻、CVDD 电容器电压和反馈连接、并再次验证转换器。

    谢谢你