This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:通信不能正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377569/tida-020047-can-communication-doesn-t-work

器件型号:TIDA-020047

工具与软件:

您好!

我们已经生产了两块电路板 TIDA-020047 (TI 参考设计)。

一个电路板无法进行 CAN 通信、而另一个电路板无法通信。

我调试了不工作的电路板、在 PSR 寄存器中发现数据相位错误= 111。

您能帮助我们解决该问题并使 CAN 通信正常工作吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    您正在使用哪种器件?  您打算如何使用它?  什么文档包含您包括的屏幕截图?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了 CANA 设备。

    屏幕截图来自 MCAN PSR 寄存器的技术参考设计寄存器说明。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了一个与 CANA 和 CANB 进行 CAN 通信的简单示例、它们与 AM273 EVM 配合使用、我们生产的一个板可以正常工作、但另一个板无法正常工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    我已经将这封邮件转发给了我们的软件团队。  为了让我们对该问题有一些了解、请提供两个板之间的差异。  一个能正常工作、一个不能正常工作。

    Brian