This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:MOSFET 电路最大负载电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, TIDA-010208, CSD18536KCS, TIDA-010247, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1378102/tida-010208-mosfet-circuit-maximum-load-current

器件型号:TIDA-010208
Thread 中讨论的其他器件: CSD18536KCSTIDA-010247BQ76952、BQ76942

工具与软件:

您好!

如果将 TIDA-010208的高侧驱动器 MOSFET 电路 放置在具有较厚引线(例如1.5mm 铜板)的 PCB 上、这两组(三个) MOSFET 是否可以安全地处理200A 负载? 如果将所有6个主 MOSFET 替换为 CSD18536KCS (采用 TO-220封装)、它们会更容易修复、会怎么样?

要驱动六个并联的 MOSFET、需要对每个栅极驱动器电路进行哪些更改?

非常感谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    恐怕6个 MOSFET 无法处理200A 负载、因为会产生较大的 MOSFET 导通损耗。 为此、您需要添加更多 MOSFET (可能为十对- 20个 MOSFET 及以上)。  您还需要 优化驱动器电路、以实现更强的驱动 能力。

    您可以在 TIDA-010247原理图https://www.ti.com/tool/TIDA-010247中找到基准电路 

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的快速响应。

    将三个 CSD18536KCS 并联将得到大约0.43mR 的漏源电阻(200A 时仅为0.86mV)和17W 的合理功率?(每个器件<6W)(假设栅极完全饱和(栅极漏极电压应由16V 正极限制为16V)。  您能帮助我理解为什么这还不够吗?

    使用更多的 FET 可以降低这种功率损耗(从而提高效率)我刚才找到了文档"使用 BQ76952、BQ76942电池监测器的多个 FETS (修订版 A)"(https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf) 、这比 TIDA-010247更易于理解、因为我只使用单个电池监测器(而不是两个堆叠在一起)。

    有人可以为第9页图5.2中的电路推荐合适的 PNP 晶体管、因为这非常接近于我们已经拥有的电路?

    非常感谢

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您应该注意到  CSD18536KCS 的结至环境热阻。 6W 损耗会导致~370oC 的温升、这是不可接受的。 通常、我建议每块小于1W、但这取决于客户的热设计。

    有人可以为第9页图5.2中的电路推荐适合 Q30和 Q31的 PNP 晶体管吗?

    我不确定 PNP 晶体管的器件型号是多少。  MMBTA56LT1G 可以在此处工作。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    因此、如果仅使用三个 CSD18536KCS (TO220封装)、但将其安装到2'C/W 散热器(空气流通良好)上、那就可以了吗? 也就是说、唯一的问题是发热。

    感谢您快速回答!

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、如果您可以散热、效果会更好。 唯一的问题是发热、我们的 AFE 可以轻松驱动三个 FET。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!