This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:第三方模型导入:错误(ORSCH-1078):库名称不正确。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379591/pspice-for-ti-3rd-party-model-import-error-orsch-1078-incorrect-library-name

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好:

我尝试根据第三方模型导入将 DMP6180SK3.txt 转换为.lib 文件并将其导入到 PSpice 中。 (__LW_AT__PSpice for TI:第三方模型导入|视频|德州仪器 TI.com

不幸的是、它显示了错误。

误差(ORSCH-1078)

请帮帮我。

此致!

Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjuan:

    PSpice 可以自动生成符号。 选择"确定"后、取消、然后在前一屏幕上选择"完成"。

    例如

    David