This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23404:Schmatic SW 1的引脚是否为空?

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23404, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1376835/pmp23404-schmatic-sw-1-is-empty-pin

器件型号:PMP23404
Thread 中讨论的其他器件: LM5143-Q1

工具与软件:

你(们)好

 我是否可以知道 SW1为什么是空引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际布局中、此 SW1引脚实际上连接到 Q3漏极/Q1源极。 PMP23404也错误地将 Vout (原理图的右中边缘)显示为3.3V、而实际上是5V。 另一方面、显示了 U1引脚28 FB1与地的正确连接、以便将 Vout 设置为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指出我的第二个问题、FB1通过 R16连接到 VDDA、0欧姆用于生成3.3VDC 中的 Vout1、FB2连接到 GND 用于生成5VDC 中的 Vout2。  TI 如何通过参考设计(将 Vout1和 Vout2连接在一起)在不同的输出电压下提供测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、谢谢观看这些内容、示意图需要更新。 SW 应连接到输出滤波器。 您插入的图片与 PMP23404中的原理图略有不同。 FB 和 GND 均连接到 GND 以提供5V 输出。

    https://www.ti.com/lit/df/tidmby8/tidmby8.pdf?ts = 1719414916141

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单路输出两相使用 LM5143-Q1模式时、始终将 VDDA 和 FB2接地:

    根据 LM5143-Q1数据表: