This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:耦合电感器的阻抗曲线仿真

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370841/lm5157-q1-impedance-curve-simulation-for-coupled-inductor

器件型号:LM5157-Q1

工具与软件:

您好!

有人能提供详细信息、如何在 TI P Spice 中仿真耦合电感器的阻抗曲线、我已经建模了一个新的耦合电感器、我想验证该电感器的阻抗曲线是否符合实际数据。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我发现这里提到了理想电感器及其限制。

    https://resources.pcb.cadence.com/i/1180526-pspice-user-guide/849?

    一般而言、对于这类问题、我会检查节奏、对于有关 TI 产品的问题、我会检查 TI 的节奏。

    如果您愿意、我可以通过 Cadence 查看如何专门对您的电路进行仿真。

    如果您希望我继续、请告诉我。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 是的、如果您可以与 Cadence 讨论、并且可以提供对我有用的解决方案。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用。 当我得到响应时、我会在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Cadence 的答案:

    要获得电感器的阻抗响应、用户应运行交流分析并使用布线表达式"1/(i (R1))* 2 * pi*Frequency)"绘制电感图

    但是电感器的仿真行为将完全取决于电感器模型。
    用户还可以根据数据表使用 PSpice 库中的 GFREQ_file 组件来设计与频率相关的电感器。

    请查看以下 COS 链接中的文章

    在 PSpice 中对频率相关的电感进行建模(cadence.com)

    这可以回答您的问题吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。 我已尝试根据上述意见进行操作、请查看下面我的观察结果、

    我需要进行如下阻抗仿真、它实际上是使用 Pico 示波器测量的。

    此致

    Rayees K E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    来自 Cadence 的 Ayush 提供了一些额外的指导:

    用户可以使用电感器和交流电源创建一个简单电路、然后运行交流分析以获取频域图、然后使用波特图绘制电路阻抗、或使用公式在输出窗口中绘制所需的图。

    我找到了一些在线链接、其中显示了 PSpice 中的阻抗测量。 这可能对用户有所帮助。

    http://solar.physics.montana.edu/kankel/ph262/Labs/Lab1_impedance.pdf

    https://www.youtube.com/watch?v=w4ZiAx0YO2c

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。

    此致

    瑞耶斯·K· E