This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:一般情况

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377783/lm5157-q1-general

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!

我在 TI PSpice 工具中进行仿真、使用 LM5157模型创建了 SEPIC 转换器仿真、我使用了 TI 建模应用中的二极管、仿真工作正常。 当我将文件移动到另一个位置时,它显示的错误如 "错误(ORPSIM-15108):由 X_216使用的 Subcircuit 0是未定义的。

我已在配置文件夹中添加了所有可用的库。 我观察到仍然错误。 这是与 TI 建模应用相关的特定库。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    感谢您的咨询。

    我们将对此进行调查、并在下周中旬之前提供答案。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    LM5157 PSpice 文件夹附带两个.lib 网络表文件。 一个网表用于 LM5157器件本身、另一个网表用于 EVM 测试台、其中包括所使用外部元件的定义。

    在不复制 EVM 网表的情况下移动完整原理图时、仿真器将返回错误。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复、问题已帮我解决、我已在配置库中添加了所需的库。

    此致

    瑞耶斯·K· E