请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02013 工具与软件:
您好、专家
当我尝试通过此链接 TIDM-02013 参考设计| TI.com 下载光绘文件时、生成的 zip 文件中缺少某个层、无法打开或提取。
请提供有关此问题的帮助
PMP22650E2_Gerbers 文件 可能 在光绘文件中缺少某些层、或其 文件 已损坏。
使用 下面的光绘工具将打印文本显示为8层。

但在使用光绘工具加载后
仅显示多个图层

请检查您的评论
谢谢