This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40934:该 PMP40934 EVAL 的 PSpice 文件

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40934

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379832/pmp40934-pspice-files-for-this-pmp40934-eval

器件型号:PMP40934

工具与软件:

你(们)好

我正在查找此评估板的 PSPICE 文件、因此我可以尝试使用不同的元件来减小电路的占用空间

谢谢

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:有一些适用于 TPS25762控制器的 SPICE 模型、但没有专门适用于 PMP40934。 以下产品页面上的 SPICE 模型可能是您设计的一个不错的起点。

    https://www.ti.com/product/TPS25762-Q1#design-development

    看看 PMP40934、转换器已经在控制器频率范围(400kHz)的较高侧进行了切换、因此该设计在尺寸方面进行了相当优化。 如果您的系统以较低的功耗运行、那么您可以改用较小的电感器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Darwin

    感谢您的快速回复

    我已经下载了 TI-PSPICE、但无法在随附的库中找到 TPS25762模型。  

    我们的设计仅需24W 最大功率、并由 POE 模块提供12V 输入。 空间是非常宝贵的、因此需要减少电感器的尺寸以使其适合我们的空间包络

    Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Damian、我建议查看数据表中的电感器电流计算结果、找出升压模式下的峰值电流(如果模块中的12V 电压经过良好调节)。 然后、您可以根据新的低功耗要求调整电感器的尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑订购 EVM 并使用新的电感器选择在硬件上对其进行验证。 谢谢!