This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:是否有办法可以查找电池组内部的绝缘故障?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380288/tida-010232-is-there-a-way-to-find-insulation-failure-inside-battery-pack

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

您好!

据我所知、通过使用 TIDA-010232、我们可以发现正极和负极线路上的绝缘故障。 但是、在这些线路之前的任何故障、即电池包本身、器件无法找到绝缘故障。 即使我通过 KVL/KCL 驱动公式来寻找电池组内的故障、也似乎无法检测到对称故障。 有办法吗?