This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:适用于单相电网的 SPLL

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380079/tida-010062-spll-for-single-phase-grid

器件型号:TIDA-010062

工具与软件:

您好!

最近、我介绍了  TIDA-010062参考设计和相应的源代码、其中  使用了单相电网模块的软件锁相环。  

我只是不了解 SPLL 的单相机制及其算法。 您是否有任何 有关 SPLL 的文档或资源? 如果是、您可以将其发送给我或给我一些建议吗?

谢谢、期待收到您的回复。

 

此致、

电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下面是关于 ePWM 状态开关结构的另一个问题、如下所示。

    每个状态都没有注释。 您能不能帮助解释 为什么有这么多过零状态以及它们之间有什么区别?

    交流正弦信号 在一个周期内只有两个过零点这种说法是否正确?

    typedef 联合体{
    枚举

    pwmSwState_normalOperation = 0、
    pwmSwState_positiveHalf = 1、
    pwmSwState_NegativeZeroCrossing1 = 2、
    pwmSwState_NegativeZeroCrossing2 = 3、
    pwmSwState_NegativeZeroCrossing3 = 4、
    pwmSwState_negativeHalf = 5、
    pwmSwState_positiveZeroCrossing1 = 6、
    pwmSwState_positiveZeroCrossing2 = 7、
    pwmSwState_positiveZeroCrossing3 = 8、
    pwmSwState_defaultState = 9、
    } enum_pwmSwState;
    int32_t 焊盘;
    —TTPLPFC_pwmSwState;

    此致、

    电源