This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:n`t 安装

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368295/pspice-for-ti-can-t-install

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

尊敬的 TI:

我的客户需要从 TI.com 获取 PSPICE。 n`t 它们无法成功安装。 如下所示。

您想提供一些建议吗?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    如果以其他用户的身份安装、则可能会出现此消息。 安装将在计算机上的用户帐户上创建一个许可证。

    例如、如果他们安装为 admin、但尝试自己运行、则许可证只会显示为 admin 帐户。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议是否有帮助?

    David