This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:澄清了选择的元件数量。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369014/lm5116-clarification-of-how-few-components-values-is-selected

器件型号:LM5116

工具与软件:

 您好、TI:

IAM 使用 LM5116创建降压转换器。

在我进行设计计算部分时、我无法匹配 C-out 计算和 C-out 值的点。  

需要说明一下如何在应用电路中为 C-OUT 选择100微法拉第。

我的设计参数

                 输入电压范围=30~60V

                 输出电压= 5.0~5.3V

                 输出电流= 10A

                 频率(我已考虑应用电路频率)= 250kHz。

谢谢!

Bindhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindu  

    您是否可以将您的设计计算器与100microFaraday  C-out 发送给我?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL