This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:模拟 ADC 前端

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380974/pspice-for-ti-simulate-adc-front-end

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、我想用电流传感器进行最坏情况分析。 现在、我对所有电路传感进行了仿真并正在工作。 但我其实也想加入微控制器的 ADC 前端、因为我们对 EROS 的偏移、增益和转换延时时间很感兴趣。

我正在搜索有关这方面的一些信息、但未能找到任何说明如何创建此 ADC 模型的信息。

如果有人可以支持我这个主题我赞赏很多. 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josep。

    PSpice 内置8/10/12位理想 ADC。 但我很确定、这对您查找模型错误没有帮助。

    您是否想到了一个特定器件? 我可以引导您访问适用于该设备的应用程序支持。 他们会比我更好地了解他们的设备。

    还有一个应用手册可能会有所帮助、但不包含任何模型。

    https://www.ti.com/lit/an/spracy9/spracy9.pdf

    此致、

    David