This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:Pscpice 许可证错误警告 LMC-0702无法验证许可证

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380857/pspice-for-ti-pscpice-license-error-warning-lmc-07702-unable-to-validate-the-licenses

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我正在虚拟机 VMware Workstation 上使用 PSpice for TI、并且我将定期收到此警告。 那么我无法进行任何仿真。

如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josep:

    在我将此文件提交给 Cadence 之前、让我们收集一些数据、因为我以前没有看到过此错误。

    请按如下方式设置环境变量:

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    如果您可以设置一个系统变量、那很好。 在许多情况下、这是受限的、您必须为您的帐户设置用户变量。

    如果您使用的是 MAC、请告诉我、我会立即将其发送给 Cadence。

    David