This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:输出纹波- MOSFET 日期命令突发

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381058/tida-01352-output-ripple---mosfet-date-command-burst

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件:LM5030

工具与软件:

您好!

我在 负输出端观察到电压尖峰。 尖峰频率是输出容性负载的函数。  VOUT TIDA 01352 =-70V。

在输出端连接1x470uF 可提供 2.2秒的脉冲周期

在输出端连接2x470uF 可提供5.6秒的脉冲周期

脉冲周期也随着输出电流的增加而减小:  

连接 TIDA 01371、可将脉冲周期降低至0.6s

通过在 TIDA01352上连接 TIDA 01371并添加1mA 来实现回放操作、将周期降低至0.4s。

通过突发调节工作: MOSFET 栅极仅在脉冲期间驱动:

负轨调节的反馈路径是否足够快?

MOSFET 门控是否可以 通过作用在电路板上更好地展频? (反馈速度/LM5030模式...)

此致、

Nicolas。