This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:TPS62160

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381057/tps62160-tps62160

器件型号:TPS62160

工具与软件:

需要 webench 工具方面的帮助。 我将温度设置为-40°C、并将自定义电阻器值设置为6.8599 K。SIM 运行良好。

我现在想在20°C 下进行仿真。 我将温度从-40C 更改为20C、然后该工具会将我的自定义电阻器重置为953K。

我改回自定义电阻器6.8599、然后工具会将温度重置为-40C。 我不去哪里了。

我公司与 TI 有很多业务往来。

请帮助我已经有足够的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    可通过点击"change"(更改)选项来设置温度。 在更改时仍能找到答案。 则可以将需要仿真的 BOM 和条件发送给我。

    我可以帮您解决。

    谢谢

    Colin