This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:购买情况

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381011/tida-010239-purchase-availability

器件型号:TIDA-010239

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想检查一下 TIDA-010239评估模块是否真正可以购买、或者是否有人已经生产并推出了类似的可供销售的评估板。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    此参考设计不可购买。  设计文件位于 TI.com 上

    开尔文