请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 工具与软件:
文档中仅提到 L1、L6变压器的初级电感为150uH。
您能否帮助我们解决所用磁芯的次级电感值和 AL 值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
文档中仅提到 L1、L6变压器的初级电感为150uH。
您能否帮助我们解决所用磁芯的次级电感值和 AL 值。