This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050012:在电力输送模式下能否用于以5V - 3A 的电压进行充电和通信?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TIDA-050012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381641/tida-050012-can-it-be-used-to-charge-and-communicate-at-5v---3a-in-power-delivery-mode

器件型号:TIDA-050012
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、TPS65988、TPS65987

工具与软件:

大家好、我目前正在从事一个项目、我要将一台平板电脑连接到必须以5V 和3A 电流(15W 功率或9V 和1.5A 功率)为平板电脑充电的卡。 同时、它必须能够与平板电脑和 MCU 通信、 他们将在这里交换 USB2.0类型的数据。 经过对这个主题的多次研究、得出结论认为电力输送是最好的选择、我发现了 TIDA-050012、更具体地说、TPS65987D 可以满足这些需求。 在介绍此解决方案之前、我只想确保首先能够以电力输送模式进行充电和通信、对吗? GUI  TPS65988X-CONFIG 是否与  TIDA-050012兼容、以及发出和接收非电力输送数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-050012是我们的 PD-DUO-EVM、包含两个 TPS65987D PD 控制器。 电路板的一侧用于灌电流、另一侧用于拉电流。  

    TPS65987D 能够以5V、9V、15V 和20V 的电压或介于两者之间的电压为连接的器件充电。 TPS65987D 可支持的最大充电电流为5A、而使用 TIDA-050012时、最大充电电流限制为3A 也可达到1.5A。 TPS65987D 通过 CC 通道配置 USB 数据类型、但不会触摸数据本身。 TPS65987D 能够配置 USB2数据传输。 USB 数据信号将从连接器直接路由至单独的 USB 数据集线器。

    是的、TI.com 上提供的 TPS65987和 TPS65988 GUI 是合适的工具。 版本号应为6.1.4。

    此致!

    Alex