This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:不需要输出。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381350/ucc28742-not-getting-required-output

器件型号:UCC28742

工具与软件:

我一直使用 UCC28742 IC 进行电源开关、还使用 XZM-E30091变压器 来提高电压。 但是、 我仍然无法获得 1000V 这样的电路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两种参考设计。 它们可以执行1000V 的输入并使用相同系列器件或类似的系列器件产生良好的结果。 您可以将您的设计与这些设计进行比较、从而找到改进之处。

    TIDA-01505参考设计| 德州仪器 TI.com

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluucn1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述参考设计不符合我们的要求、因为当施加输入电压110-120时、我们要求提供1000V 输出。

    您共享了降压参考设计、因此无法正常工作。

    请分享用于升高输出电压的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有升压设计。 在反激式拓扑中、操作机制是完全相同的。 如果您无法获得1000V、则需要测试您的设计以查看您的变压器匝数比是否正确、开关是否正确等、以找到问题所在。

    我建议您也使用 Excel 设计表来检查您的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们参考了由 WENBENCH TI 生成的上述设计报告。 此外、我们还设定了变压器参数以及设计报告中建议的其他元件。 但是、我们仍然没有获得所需的输出。  
    因此、请建议在哪一节我们需要努力解决问题。
    e2e.ti.com/.../85to265VInput_5F00_1000VFlybackConverterDesign.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 只是一个起点-您需要调试转换器以找到问题无法达到1000V 的位置。 您需要捕获波形以查看变压器的工作方式、从而决定您的变压器和转换器的工作方式是否与您的设计类似、然后相应地进行调整。 您需要测量转换器每个部分的波形、以找到需要调优的位置、例如 VDS、变压器次级侧波形、CS 引脚、OUT 引脚、 以帮助您进行调试。