This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:查询连接到主机的 TPS25750的电池/充电/放电信息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379225/tida-050047-query-battery-charging-discharging-information-from-tps25750-connected-to-host

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25792

工具与软件:

您好!

我有一个基于 TIDA-050047参考设计的 USB PD 和充电板。 我有一个主机应用、其中我需要从充电器查询电池统计信息。  

如果我将 BQ25792的 i2c 直接连接到主机 i2c、则可以查询充电器信息。 但在这种情况下、TPS25750不能与 BQ25792进行通信。

如果我将 BQ 的 i2c 连接到 TPS i2c、TPS 能够与充电器通信、但是在这种情况下我只能查询 TPS 的寄存器。  

是否有关于如何处理的建议?

主机需要电池信息、以便打开/关闭不同的外设和电池状态广播。

BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!  

    我很快会再回复您有关此主题的信息。  

    此致、
    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 你好!

    是否有与此相关的进一步更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak!

    是否有与此相关的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan、  

    您是否已查看 https://www.ti.com/lit/ta / sszt229/sszt229.pdf?ts = 1719896675689&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750

    另请注意、您必须连接到 I2C 主接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak!


    感谢您的答复。 我不熟悉此文档。 然而、我的问题仍未解决。  

    我知道如文档所述、TPS 可以用作 BQ 充电器的 I2C 主机。 但我的问题仍然存在。 在这种情况下、如何直接从 BQ 获取电池信息?  

    我的 PCB 有两个选项、文档中的集成和非集成选项。  

    我目前正在使用非集成选项。  

    如果我切换到集成选项、是否应该将 i2c 读取(用于 BQ 充电器)定向到 TPS 的 i2c 地址、并且它会自动从 BQ 充电器获取必要的数据并进行回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan、  

    PDdevice 可以通过 I2Cm 线路控制 BQ 充电器。  初始化、电压和电流设置更改通过 I2Cm 线路完成。  

    如果外部控制器需要知道 BQCr 充电器中的一些数据、则外部控制器可以使用 I2Cw 和 I2Cr 4CC 命令。  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷、谢谢!

    该操作可以解决我的疑问。  

    还有一点、您能否链接到我可以用来查询此类信息的示例4CC 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan、  

    在接下来的几天内、我将无法让您对 i2c 线迹进行采样。 您的帖子。  

    此致、
    Deepak